This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:始终最大控制输入电压6.5V 或 V+

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/946850/ts5a23166-maximum-control-input-voltage-6-5v-always-or-v

器件型号:TS5A23166

我正在制造一个电池供电的器件、当磁体置于霍尔传感器范围内时以及当器件通过 USB 插入/充电时、我都希望打开该器件。

我考虑使用或门作为单通道 SPST 开关的控制输入、但我想知道是否可以使用 TS5A23166双通道 SPST 开关来降低额外的组件。 我的想法是将电池的+VBAT 连接到电压引脚(V+)和两个常开开关路径引脚(NO1和 NO2);将 COM1和 COM2相互连接、它们的输出导致一个电压稳压器进入系统的其余部分; 将霍尔传感器的输出端连接到一个控制引脚(IN1);并将 USB +5V 线路连接到另一个控制引脚(IN2)。 此配置的主要问题是、如果 USB +5V 线路会出现问题、因为它超过电源电压 V+ 0.5V 以上(电池可能会下降至+3.5V)。

查看 TS5A23166数据表、只显示 NO 和 COM 受"V++ 0.5V"限制、而在中显示-0.5V 至6.5V、但建议运行条件显示的最大值等于电源电压。 无论电源电压是多少、我都可以使用 USB +5V 线路作为控制、还是将电压限制在给定时刻的任何值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassidy、

    因此、为了再次确认这里的底线问题、您主要问您是否有3.3V 的电源电压、是否允许在控制引脚上施加5V 电压?
    是的、您可以这样做。 这 也是有关此主题的常见问题解答。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    这是完美的—非常感谢您的回复和常见问题解答链接! 非常感谢您的回答。

    -Cassidy