Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS12A4516 您好!
您能不能为 您解答有关 TS12A4516的一些问题:
- TS12A4516能否处理 VIN-=-2.5V 和 VIN+= 5.8V 之类的东西、从而允许该范围通过? 或者它们是否必须具有相同的值(例如+/-5.8V)?
- 通过输入电压和输出电压之间的开关的传播延迟是多少?上升时间的影响是多少? 如果我读的是正确的数据表,那么在 COM 和 NO 之间切换时,ton 和 toff 是相关的,对吧? 一旦我们切换到 COM,信号从 Vin 传输到 COM/Vout 需要多长时间,并且上升时间是否会影响?
- 断电时是否隔离? 如所示、如果根本没有电源、它能否处理-2.5V 至5.5V 的电压? 在输入电压?
您是否有任何类似的器件具有较高的电流裕度- 可以通过200mA?
谢谢
Saminah