This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4516:具有断电保护功能的负电压支持

Guru**** 2693295 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A4516

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/917630/ts12a4516-negative-voltage-support-with-powered-off-protection

器件型号:TS12A4516

您好!

您能不能为 您解答有关 TS12A4516的一些问题:

  • TS12A4516能否处理 VIN-=-2.5V 和 VIN+= 5.8V 之类的东西、从而允许该范围通过? 或者它们是否必须具有相同的值(例如+/-5.8V)?
  • 通过输入电压和输出电压之间的开关的传播延迟是多少?上升时间的影响是多少? 如果我读的是正确的数据表,那么在 COM 和 NO 之间切换时,ton 和 toff 是相关的,对吧? 一旦我们切换到 COM,信号从 Vin 传输到 COM/Vout 需要多长时间,并且上升时间是否会影响?
  • 断电时是否隔离? 如所示、如果根本没有电源、它能否处理-2.5V 至5.5V 的电压? 在输入电压?

您是否有任何类似的器件具有较高的电流裕度- 可以通过200mA?

谢谢

Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    非对称电源适用于此部件。

    2. 传播延迟由开关的 Ron 和输出电容决定。 这意味着、大致而言、传播延迟是 apprx。 RC 时间常数。 我们将传播延迟定义为开关输入达到50%值到开关输出达到50%值之间的时间。 当我们达到输入的50%时、我们将测量信号达到输出的50%所需的时间。 这略小于一个 RC 时间常数(一个时间常数将电容器充电至~ 63.2%)。 因此、这将取决于开关连接到的负载。

    此部件没有断电保护功能。 这意味着当 VDD 断开时、开关的 I/O 端子上不应出现信号。

    最棒的

    Parker Dodson