This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3383:工作温度范围?

Guru**** 2586465 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3383, SN74CBT3383C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/916034/sn74cbt3383-operating-temperature-range

器件型号:SN74CBT3383

在网页上、该器件的工作温度范围为-40至85摄氏度。

在数据表的第6.3节(建议的工作条件)中、SN74CBT3383的自然通风工作温度为0至70摄氏度。

有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    此部件的网页上似乎有一个排印错误。 您应该遵循的温度范围位于数据表中。 如果温度范围将超过数据表中的0至70、则 SN54CBT3383是 SN74CBT3383的扩展温度版本。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请也将第6.3节中的信息与"封装信息"部分下的温度范围进行比较。  在这里、它是-40到85。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我现在看到混乱的地方。 我对此感到抱歉、因为这肯定会令人沮丧。

    因此、在与我们的团队核实后、附录中列出了-40C 至85C 温度的封装部分也是错误的。   SN74CBT3383的正确温度范围 是数据表中推荐运行条件下列出的温度范围、即0°C 至70°C。  

    感谢您将此事提请我们注意。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在同一封装中有一个类似的器件 SN74CBT3383CPW。  该器件的数据表显示为-40至85;工作温度是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的、SN74CBT3383C PW 上的温度范围 是正确的。

    此致、

    Parker Dodson