请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBT3383 在网页上、该器件的工作温度范围为-40至85摄氏度。
在数据表的第6.3节(建议的工作条件)中、SN74CBT3383的自然通风工作温度为0至70摄氏度。
有什么区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在网页上、该器件的工作温度范围为-40至85摄氏度。
在数据表的第6.3节(建议的工作条件)中、SN74CBT3383的自然通风工作温度为0至70摄氏度。
有什么区别?
您好 Bill、
我现在看到混乱的地方。 我对此感到抱歉、因为这肯定会令人沮丧。
因此、在与我们的团队核实后、附录中列出了-40C 至85C 温度的封装部分也是错误的。 SN74CBT3383的正确温度范围 是数据表中推荐运行条件下列出的温度范围、即0°C 至70°C。
感谢您将此事提请我们注意。
此致、
Parker Dodson