请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1109 我们正在考虑使用采用1.8V 电源的 TMUX1109。 在1.8V 电源运行时(25°C 温度下为40欧姆)、导通电阻(Ron)急剧上升。 对于2.5V 电源、Ron 最大为4欧姆。 数据表上是否有任何有关这方面的拼写错误、或者这些数字是否正确? 3.3V 电源的 Ron 也比2.5V 电源的 Ron 更差。
谢谢、
Alula Hailu
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alula、
没有拼写错误。 Ron 与开关电源电压之间存在非线性关系。 根据一般经验法则、随着 VDD 的降低、Ron 值将变得更糟。
对于 TMUX1109、我们规格为5V、3.3V、+/- 2.5V、1.8V 和1.2V。 2.5V Ron 低于3.3V 的原因是它为+/-2.5V、因此整个器件的电压总共为5V、从而使 Ron 低于3.3V 的单电源。
最棒的
Parker Dodson