This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:不同电源电压(2.5V 和1.8V)下的 Ron (导通电阻)值差异极大

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/915289/tmux1109-ron-on-resistance-values-dramatically-different-for-different-supply-voltages-2-5v-and-1-8v

器件型号:TMUX1109

我们正在考虑使用采用1.8V 电源的 TMUX1109。  在1.8V 电源运行时(25°C 温度下为40欧姆)、导通电阻(Ron)急剧上升。 对于2.5V 电源、Ron 最大为4欧姆。  数据表上是否有任何有关这方面的拼写错误、或者这些数字是否正确?  3.3V 电源的 Ron 也比2.5V 电源的 Ron 更差。

谢谢、

Alula Hailu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alula、

    没有拼写错误。 Ron 与开关电源电压之间存在非线性关系。 根据一般经验法则、随着 VDD 的降低、Ron 值将变得更糟。

    对于 TMUX1109、我们规格为5V、3.3V、+/- 2.5V、1.8V 和1.2V。 2.5V Ron 低于3.3V 的原因是它为+/-2.5V、因此整个器件的电压总共为5V、从而使 Ron 低于3.3V 的单电源。

    最棒的

    Parker Dodson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。