This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 第4代100MHz 时钟多路复用器解决方案

Guru**** 2483565 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/912345/pcie-gen4-100mhz-clock-mux-solution

主题中讨论的其他器件:TS3DS10224

您好!

正在寻找 PCIe 100MHz 时钟多路复用器解决方案、该解决方案也可以满足 PCIe 第4代时钟规范。

该部件应支持 PCI Express (2.5Gb/s)、Gen 2 (5Gb/s)和 Gen 3 (8Gb/s)时钟抖动兼容性、

您有合适的解决方案可供推荐吗? 如果不支持、最好使用 IDT 831742I 进行 P2P、否则任何非 P2P 解决方案都可以满足要求。

谢谢

Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

     要与 IDT 831742I 进行竞争、我们必须提供的最佳器件是 TS3DS10224。  

    该器 件可用作高速(最高720Mbps) 4:1多路复用器、然后进入扇出缓冲器、TS3DS10224可再次用作1:2扇出缓冲器。  

    请参阅 此处的器件数据表

    此致、

    Parker Dodson