请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TS3DS10224您好!
正在寻找 PCIe 100MHz 时钟多路复用器解决方案、该解决方案也可以满足 PCIe 第4代时钟规范。
该部件应支持 PCI Express (2.5Gb/s)、Gen 2 (5Gb/s)和 Gen 3 (8Gb/s)时钟抖动兼容性、
您有合适的解决方案可供推荐吗? 如果不支持、最好使用 IDT 831742I 进行 P2P、否则任何非 P2P 解决方案都可以满足要求。
谢谢
Saminah