This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:在 VEE=-2.5V、VSS = GND、VDD =+3.3V 的情况下可以运行吗?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B-Q1, CD4051B, TS5A22364-Q1, ADS1261-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/911595/cd4051b-q1-operation-possible-with-vee--2-5v-vss-gnd-vdd-3-3v

器件型号:CD4051B-Q1
主题中讨论的其他器件: CD4051BTS5A22364-Q1ADS1261-Q1

各位同事好!

我在理解 CD4051B-Q1数据表时遇到了一些问题。
在我的系统中、我有以下电源可用:-2.5V、+2.5V 和3.3V。
我需要通过多路复用器传递(GND -1.25V)至(GND + 1.25V)范围内的模拟信号。
我想使用来自具有3.3V IO 电平的 MCU 的 GPIO 来控制多路复用器。

我能否通过 Vee=-2.5V、VSS = GND 和 VDD =+3.3V 为 CD4051B-Q1供电、然后通过3.3V GPIO 控制多路复用器?

如果有另一个模拟多路复用器可以实现这一点、我也愿意选择其他方案。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    遗憾的是、CD4051B -Q1不支持通过负信号。 我们确实有几个满足该功能的开关。  

      我们唯一支持负电压的 Q1器件是 TS5A22364-Q1。 它仅是单侧电源。 该器件具有 VCC - 6的绝对最小 IO 电压以及建议的最低 IO 电压 VCC - 5.5V 的工作条件。 这将提供尽可能接近的器件来满足您的需求、因为 VCC 为3.3时、建议使用的 Vcc 为-2.2Vio、绝对最大范围为-2.7Vio。 另一个缺点是它是2:1配置、因此要模仿8:1、需要多芯片解决方案。  

    如果还有其他问题、我可以随时帮助您!

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    您是否完全确定模拟输入信号不能在 VDD 和 VEE 范围之间摆动? 在我的情况下、当使用 VEE =-2.5V 且 VDD = 3.3V 时、介于-2.5V 和3.3V 之间?
    数据表提到:

    • '如果 VDD =+4.5V、VSS = 0V、VEE =–13.5V、则可以控制–13.5V 至+4.5V 范围内的模拟信号'
    • " VDD 的内部输入范围–VEE = 18V"
    • '用于3V 至20V 数字寻址信号(VDD–VSS = 3V 至20V)的逻辑电平转换、以将模拟信号切换至20 VP-P (VDD–VEE = 20V)。'

    这将向我表明,我试图实现的目标是可能的。 但它在任何规格中都没有明确说明这一点。

    TS5A22364-Q1看起来不是可行的解决方案。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

    我似乎误读了数据表的 Abs-max 部分、它显示了 Vio max 至-0.5V、但这与电压范围有关、我很抱歉。

    是的、此器件使用传输门拓扑、允许其传递"轨到轨"信号电平。 有一条警告、我已附上数据表中的图表、以帮助显示:

    通过开关的电流越高、即负载阻抗越低、开关的电阻会因插入损耗而产生更大的影响。此外、器件的绝对最大电流为10mA。

    我的另一个问题是您的负载是什么样子?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Parker。

    您能否确认可以使用3.3V 进行控制?
    这些规格没有提到任何地方的最小电源、也没有提到 VIH、VIL 电平在 VDD = 3.3V 时的值

    我们不会拉任何电流。 多路复用器放置在具有高输入阻抗的精密 ADC (例如 ADS1261-Q1)前面。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joachim、

     根据数据表 VIL/VIH 规格、您可以看到 控制逻辑是标准 CMOS 输入缓冲器控制逻辑、并遵循经验法则 VIH = VDD x 0.7 & VIL = VDD x 0.3。  根据此经验法则,VDD=3.3V:

    VIH = 0.7 x VDD = 2.3V

    VIL = 0.3 x VDD = 1V

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saminah。

    我最担心的是3.3V 数字电源是否能够正常工作、因为在任何地方都没有指定最小 VDD。
    根据以上所有反馈、我的建议应该可以正常工作。

    此致、