This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:输入阈值问题

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/910356/cd4051b-input-threshold-questions

器件型号:CD4051B

尊敬的团队:

我对输入阈值有一些疑问。

我的客户使用 VDD=5V、 但由于电阻不合适、输入电压达到6.3V。 经过几次测试、我们的器件被损坏。 我认为根本原因是输入超过 VDD+0.5V、因为我们要求数据表中的""输入不应推至高于 VDD"0.5V 的水平。 但我不知道为什么在输入为6.3V (VDD=5V)时芯片损坏。 信号引脚的最大额定值应大于6.3V。 因为如果 VDD=12V、输入最高可达12.5V。 您能否帮助解释为什么输入受 VDD 限制? 当输入超过 VDD+0.5时、我们的器件如何损坏?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    您可以在绝对最大值表中看到、如果信号路径上的电压 大于 VDD +0.5V、则内部 ESD 二极管会正向偏置。 您可以期望从输入源获取高电流进入多路复用器的电源电压 VDD/VSS。 如果该电流超过内部 ESD 二极管的绝对最大额定值(在本例中为10m A)、则多路复用器内部 ESD 结构可能会发生故障、从而导致器件故障

    如您所见、I/O 引脚上的6.3V 电压超出了 VDD + 0.5的限值-有关更多详细信息、请参阅绝对最大额定值表下方的注释(1)。

    只要保持电流限制、就可以使用内部 ESD 二极管来钳制电压。 这是许多客户在其系统中实施的概念。 这里  有一个很好的链接、展示了如何使用内部二极管或外部二极管来钳制电压、或使用串联电阻器来限制电流。

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    明白了! 感谢您的帮助!

    此致、

    雪利