尊敬的团队:
我对输入阈值有一些疑问。
我的客户使用 VDD=5V、 但由于电阻不合适、输入电压达到6.3V。 经过几次测试、我们的器件被损坏。 我认为根本原因是输入超过 VDD+0.5V、因为我们要求数据表中的""输入不应推至高于 VDD"0.5V 的水平。 但我不知道为什么在输入为6.3V (VDD=5V)时芯片损坏。 信号引脚的最大额定值应大于6.3V。 因为如果 VDD=12V、输入最高可达12.5V。 您能否帮助解释为什么输入受 VDD 限制? 当输入超过 VDD+0.5时、我们的器件如何损坏?
谢谢、此致、
雪利