This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:TS3DS10224使用场景

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224, TS3USB221A, TMUX1574, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1167057/ts3ds10224-ts3ds10224-usage-scenario

器件型号:TS3DS10224
主题中讨论的其他器件: TS3USB221ATMUX1574TMUX136

各位专家:

你好。

客户的使用方案与本帖子(https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1118745/ts3ds10224-ts3ds10224-usage-scenario?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TS3DS10224)中描述的相同。

您是否仍然建议使用 TS3DS10224交叉点或其他基于3路复用器的解决方案(作为 TS3USB221A)?

信号为高速 USB (480Mbps)。

请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Joel、

    要在此处清除、底线是他们正在尝试在 X&Z、Y&Z 和 X&Y 之间创建正确的路径?  

    我不建议在这里使用 TS3DS10244、因为如果需要在该配置中使用它、它们似乎没有支持480Mbps 的带宽。 话虽如此、我认为也不需要3路复用器解决方案。 我想我们实际上可以在2中做到这一点!

    下面是我提出的一个解决方案。 现在,理论上您可以使用任何具有 x 个通道的2:1 (SPDT)器件来实现这一目的,但您需要选择一个具有足够带宽开销的器件,以应对 Y<->Z 情况下的级联多路复用器。 我选择了 TMUX136、但2 x TMUX1574也能正常工作。 我还插入了一个真值表、以便更好地了解功能。  

    器件1选择 器件1 EN 器件2选择 设计2 (中文
    X<->Z X
    Y<->Z
    X<->Y


    这里的想法是将 Y<->Z 路径的两个器件短接、然后将 X<->Y 或 Z 路径的两个器件短接、当它们实际上只需要通过一个多路复用器时、它们只需将不起作用的多路复用器放在高阻抗 Z 中  

    让我知道我是否正确理解了问题以及该解决方案对客户的影响。 此外、如果您对客户及其使用案例有任何见解、我希望在此也能了解此应用的使用情况。

    谢谢!
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    你好。

    感谢您的回答。
    是的、我们要在 X&Z、Y&Z 和 X&Y 之间创建路径

    客户觉得这个解决方案没有。
    仅使用2路复用器将降低解决方案的成本,但我对建议的解决方案有何顾虑?对于 Y<->X 或 X<->Z 路径,我们将有一个非常长的残桩,它将对信号产生负面影响,对吧?

    此致、

    乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Josh、

    正确的做法是、残桩通常会对信号产生负面影响、但在480Mbps 时(如果我回忆起脉冲频率实际上是240MHz); 每个周期2位)、考虑到我们可以很轻松地将这些多路复用器彼此靠近、我不一定认为在设计中需要"非常长"的残桩、在如此低的频率下、我不会认为这是一个问题。 我建议尽可能缩短它们的时间、而使用提供的解决方案、将它们保持在0.5英寸以下是相当容易的。 TMUX136的路由流程将使这一过程变得非常简单:  



    他们唯一需要评估的是 x 线迹上的过孔是否正常。  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rami、


    对于布局、您的想法是什么?
    我想知道我路由信号的方式、尤其是 X+的方式是否正常。
    我使用2个过孔将 X 信号传递到两个多路复用器。


    此致、

    乔塞尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Josh、

    我不确定这里是否缺少图像、但我不是很关注您的要求。 请您再次提出您的问题、以便我在这里可以提供更好的帮助吗?

    不过、我要注意的是、上面发送的图像不是最终的路由。 您可能希望避免这些严苛的直角。 为了便于说明、我将其留在这里。

    谢谢、
    Rami