This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3157:音频串扰测量

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3157, TS5A22362, TS5A22366, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/767533/ts5a3157-audio-crosstalk-measurement

器件型号:TS5A3157
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TS5A22366TS5A22364

您好!

当  客户在 TS5A3157的 COM 引脚处有输入音频信号(20~20kHz)连接到 NC 引脚输出时、我会遇到串扰问题。  我们仍然从无引脚获得很少的输出。 它看起来串扰或隔离 效果不好。(请参阅布局指南)

如何确保芯片组问题或设计问题? 我只能从数据表中找到测量数据(XTALK = -65dB@f=10MHz、RL=50 Ω)

是否有关于使用音频信号输入的 XTALK 或隔离的相关数据?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    TS5A3157底部有更多串扰数据、这表明该器件在低频下具有相当好的性能。

    您如何观察串扰?  您是否有示波器捕获?  

    您使用的是哪种类型的音频?  如果您的音频信号以0V 为中心、TS5A3157器件将不支持负信号、这可能是串扰的原因。  如果您需要支持负音频信号、可以使用 TS5A22362、TS5A22364或 TS5A22366等器件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    我们几天内没有收到您的消息、因此我将把此问题标记为已解决。 如果您有其他问题、您可以回复此主题或创建新主题以重新打开问题。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    很抱歉在农历新年期间有更新。 感谢您的大力支持!