This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:I/O 电压大于 Vcc 时出现泄漏问题

Guru**** 2505315 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN74CB3Q3257, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/767910/sn74lv4052a-leakage-issue-when-i-o-voltage-is-greater-than-vcc

器件型号:SN74LV4052A
主题中讨论的其他器件:TMUX1574SN74CB3Q3257TMUX1072

你好

       下面是客户原理图。 如果 P3V3具有3.3电压、则 P3V3_AUX 具有3.3V 电压。 只需测量纯 VCC 引脚、我们就会发现 VCC 引脚上的泄漏电压为2.8V。 为何在以下拓扑上有漏电路径? 谢谢你。  

       

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    I/O 引脚上允许的最大电压高达 Vcc 上的电压。

    在上面的原理图中、Vcc 为2.8V、这意味着不建议在 I/O 引脚上具有3.3V 电压。  泄漏电流是 由于 I/O 引脚上的 ESD 保护二极管开始正向偏置并传导~0.5V。  

    您可以在绝对最大值表中看到存在保护二极管。

    如果您希望器件的 I/O 电压大于 Vcc、您可以查看 TMUX1574、TMUX1072、SN74CB3Q3257等器件。

    谢谢、

    Adam   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Adam

    谢谢你。 但我们让 VCC 引脚向上倾斜、不提供电压和0V。 P3V3和 P3V3_AUX 之后提供3.3V 电压。 VCC 引脚上产生2.8V 电压。 我能否知道 VCC 引脚上的2.8V 泄漏电压是多少? 谢谢你。


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    我在上面提到过、从信号路径到 Vcc 之间有一个内部 ESD 保护二极管。  您可以在应用手册中更详细地看到这一点

    当输入上有3.3V 电压、然后通过 ESD 保护考虑正向偏置电压~0.5V 时、Vcc 上有~2.8V 电压。  

    谢谢、

    Adam