Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TS5A3159团队、
您能不能帮助推荐一款支持以下功能的交换机:
1) 2:1
2) 2)支持100mA 输出
3)支持 USB FS 信号数据速率(12Mbps)
4) 4)封装越小越好。 它用于耳塞。
我在模拟开关类别中搜索了它、但不确定它是否能够满足输出电流要求。 我 aslo 在电源多路复用器类别中进行了搜索、但不确定它是否符合带宽要求。
此致、
网卡