This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:什么是关断泄漏电流和导通泄漏电流

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TS3A4742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/768044/tmux1108-what-are-off-leakage-current-and-on-leakage-current

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: TS3A4742

大家好、

我注意   到 TMUX1108数据表中的7.2关断泄漏电流和7.3导通泄漏电流。  但我仍然不知道  关断泄漏电流和导通泄漏电流的含义。

如果 TMUX1108关闭、并且我的电路中没有 VS 和 VD 电源、 是否存在关断泄漏电流?  

对于 数据表中的7.2关断泄漏电流、 TMUX1108的左侧和右侧有 VS 和 VD、因此 这将存在关断泄漏电流?

您是否会 详细解释关断泄漏电流和导通泄漏电流?

此外、我还想选择 最低关断泄漏电流和导通泄漏开关。 1:1SPST、单通道、3.3V 电源。 您会推荐合适的开关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户4674678、

    1) 1)如果 TMUX1108 关闭、并且我的电路中没有 VS 和 VD 电源、 是否存在关断泄漏电流?

    否、必须在 S 或 D 引脚上施加电压以将电流推入器件。  

    2) 2) 2)您是否会 详细解释关断泄漏电流和导通泄漏电流?

    TI.com 高精度实验室培训是了解许多器件性能的好地方。

    这是 多路复用器泄漏电流培训的链接

    3) 3)此外、我还想选择 最低关断泄漏电流和导通泄漏开关。 1:1SPST、单通道、3.3V 电源。 您会推荐合适的开关吗?

    TI.com 开关选择工具提供了此功能。  您将筛选配置、通道、电源、并通过单击列顶部对导通状态泄漏电流进行排序、以最小到最大。

    我会根据您的标准推荐 TS3A4742。  

     

    谢谢、

    Adam