Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, TS3A4742
主题中讨论的其他器件: TS3A4742
大家好、
我注意 到 TMUX1108数据表中的7.2关断泄漏电流和7.3导通泄漏电流。 但我仍然不知道 关断泄漏电流和导通泄漏电流的含义。
如果 TMUX1108关闭、并且我的电路中没有 VS 和 VD 电源、 是否存在关断泄漏电流?
对于 数据表中的7.2关断泄漏电流、 TMUX1108的左侧和右侧有 VS 和 VD、因此 这将存在关断泄漏电流?
您是否会 详细解释关断泄漏电流和导通泄漏电流?
此外、我还想选择 最低关断泄漏电流和导通泄漏开关。 1:1SPST、单通道、3.3V 电源。 您会推荐合适的开关吗?