This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4051A:与74LV4051PW 比较

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/767831/sn74lv4051a-compare-with-74lv4051pw

器件型号:SN74LV4051A
主题中讨论的其他器件: TMUX1208

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们希望使用 TI SN74LV4051A 来替代 NXP 74LV4051PW

我们的 VCC 将在1.6V 至1.8V 电压下使用、

NXP 上的 VCC 范围为1-6V、但 TI 显示的是2-5.5V。

由于 TI 交叉参考存在 P2P、对吧?

那么、TI  SN74LV4051A 适合我们的应用吗?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shu-Chang、

    您可以看到、SN74LV4051A 与 NXP 74LV4051 器件采用相同的封装和引脚排列。   您还可以选择正确 的 Vcc 电源范围为2V 至5.5V、NXP 器件具有更宽的1V 至6V 范围。  但是、NXP 器件未指定 Vcc <2V 时的 Ron、因为这两个器件的 Ron 将随着 Vcc 的降低而增大。  

    如果您在 Vdd <2V 时需要保证性能、我建议使用 采用相同封装但 具有不同引脚的 TMUX1208器件。

    谢谢、

    Adam