This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:SN74LV4052A-Q1 I2C 电压是否可以小于 Vcc?

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/766049/sn74lv4052a-q1-sn74lv4052a-q1-can-i2c-voltage-be-less-than-vcc

器件型号:SN74LV4052A-Q1

尊敬的 TI 团队:

我们将设计 SN74LV4052A-Q1。
我有疑问。
下面是设计规格。
VCC:3.3V
2. I/O 电压:1.8V I2C 数据

您能否使用上述功能进行设计?
I/O 电压是否应与 VCC 匹配?

添加原理图。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chun、

    建议运行条件规定 I/O 可能介于0和 Vcc 之间。  没有要求它必须位于 Vcc 处。  

    谢谢、

    Adam