Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A27518E 请参阅以下问题:
应用:将模拟视频录制到 uSD 卡。
我们正在实验室中评估 TS3A27518E、我们遇到了以下需要紧急关注的问题。
当我们绕过多路复用器时、信号+ clk 的样子如下:
您可以看到、在时钟的上升沿、数据是有效的。
另一方面、当这些信号通过多路复用器时、我们会遇到违反:
您可以看到时钟相对于数据移动、并且在上升沿数据无效。
我们可以看到、数据在相位中彼此相对保持、但时钟相移。
我们非常感谢您提供有关…的任何反馈