This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518连接 SD 卡

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/765358/ts3a27518e-ts3a27518-interfacing-with-sd-card

器件型号:TS3A27518E

请参阅以下问题:

应用:将模拟视频录制到 uSD 卡。

 我们正在实验室中评估 TS3A27518E、我们遇到了以下需要紧急关注的问题。

 当我们绕过多路复用器时、信号+ clk 的样子如下:

您可以看到、在时钟的上升沿、数据是有效的。

另一方面、当这些信号通过多路复用器时、我们会遇到违反:

您可以看到时钟相对于数据移动、并且在上升沿数据无效。

我们可以看到、数据在相位中彼此相对保持、但时钟相移。

 

我们非常感谢您提供有关…的任何反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    1) 1)您是否认为顶部图与底部图之间存在~8ns 的相移?

    2) 2)时钟和数据信号通过多路复用器的引脚是什么、您有原理图吗? 如果您更改时钟和数据通过 MUX 的引脚、这种行为是否保持一致?

    3) 3)有多少电路板具有此行为? 您是否使用不同的 IC 进行过测试?

    4) 4)底部图片上的时钟与顶部图片相比看起来失真。 您的时钟信号看起来约为25MHz、TS3A27518E 带宽为240MHz、因此我不会期望太大的失真。 顶部和底部图片之间是否有不同的布局布线可能会导致一些额外的电容?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AdadM

    1)     是的、我们说顶部图与底部图中的相移为~8ns。

    2)     我们的原理图:

    如您所见、我们需要 VDR 位于 NC 侧、作为 COM 侧 SD 卡的输入(我们希望将其用作具有另一个视频输入的多路复用器)。

    我们没有更改时钟和数据通过 MUX 的引脚,是否有特别的建议?

    3)    3)我们没有使用不同的 IC 进行测试,它位于试验板上,因此没有布局布线,使用另一个电路板是不相关的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用数据更改 CLK 后不再有相移2。

    添加电阻器后、电路现在可以工作。

    我仍然希望获得 TI Micro SD 引脚连接建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eli、

    不同的信号路径之间没有什么不同、任何信号都可以通过任何通道顺利传递。 换用时钟和数据线解决了这个问题、这是奇怪的。 我想知道这是否与试验板连接有关。 如果您更改连接、问题是否会再次出现?

    TS3A27518E 是一款无源 FET 开关、此开关可被认为是一根导线、所以此开关没有任何终端要求。 我会将您的视频驱动器的推荐终端用于 SD 连接器、因为这对开关没有影响。

    谢谢、
    Adam