This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:TS3A44159 IBIS 模型、用于在 SPI 多路复用器应用中实现级联开关

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574, SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/763723/ts3a44159-ts3a44159-ibis-model-for-cascading-switches-in-spi-mux-application

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TMUX1574SN74CB3Q3257

你好

       我们是否有用于客户仿真的 TS3A44159 IBIS 模型? 谢谢你。

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、  

    如果您查看 工具和软件选项卡下的 TI.com TS3A44159产品文件夹、然后查看型号菜单栏、您可以看到该器件没有任何型号。  您希望使用器件进行哪些仿真?  您要连接到该开关的是什么?  也许我可以为您提供有关器件执行方式的指导、而不是使用仿真。   

    有一个类似的 TMUX1574器件、它具有可用的 IBIS 和 s 参数模型。  

    谢谢、  

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adam

           您能否根据 以下 SPI 图提供指导? 谢谢你。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    您希望在图表上提供哪种类型的指导?

    您似乎有一个开关矩阵、用于将系统的各个部分连接到级联开关。 每次开关级联时、信号路径中将有一组额外的导通状态电阻和导通状态电容。

    您为什么使用两种不同类型的开关 SN74CB3Q3257和 TS3A44159?

    新型 TMUX1574器件专为 SPI 多路复用器应用而设计、具有 s 参数模型、因此您可以看到级联开关的影响。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Adam

    我能不能知道这对这个 SPI 图是可以的吗? 有任何风险? 还是必须使用 TMUX1574? 如果所有 SPI 多路复用器更改为 TS3A44159,是否正常? 客户 I/O 电压为1.8V。 谢谢你。


    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    您的最坏情况路径似乎是通过4个开关。  如果您将 SN74CB3Q3257与 8欧姆导通状态电阻和7pF 导通状态 电容搭配使用    、则由于开关的原因、信号链中至少会有24欧姆电阻和28pF 电容。  如果您的驱动器能够以 您希望的工作频率支持这些负载 、包括 PCB 和接收器负载、则 SN74CB3Q3257可以工作。  

    TS3A44159具有164pF 的导通状态电容、当您级联4个串联开关时、该电容为656pF。  我不确定您的驱动程序是否可以处理此负载、但如果可以、您可以使用它。

    我们始终建议使用 最新的 TMUX1574 产品、因为它们将是我们目前所能提供的最佳技术。  

    谢谢、

    Adam