Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574, SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574、 SN74CB3Q3257
你好
我们是否有用于客户仿真的 TS3A44159 IBIS 模型? 谢谢你。
BR
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574, SN74CB3Q3257
你好
我们是否有用于客户仿真的 TS3A44159 IBIS 模型? 谢谢你。
BR
Patrick
Patrick、
您的最坏情况路径似乎是通过4个开关。 如果您将 SN74CB3Q3257与 8欧姆导通状态电阻和7pF 导通状态 电容搭配使用 、则由于开关的原因、信号链中至少会有24欧姆电阻和28pF 电容。 如果您的驱动器能够以 您希望的工作频率支持这些负载 、包括 PCB 和接收器负载、则 SN74CB3Q3257可以工作。
TS3A44159具有164pF 的导通状态电容、当您级联4个串联开关时、该电容为656pF。 我不确定您的驱动程序是否可以处理此负载、但如果可以、您可以使用它。
我们始终建议使用 最新的 TMUX1574 产品、因为它们将是我们目前所能提供的最佳技术。
谢谢、
Adam