This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV421:是否可以将 TMDSCLK+/-交换为 TMDSCLK-/+?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV421, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/762103/ts3dv421-can-tmdsclk---be-swapped-for-tmdsclk-

器件型号:TS3DV421
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

 大家好。

 我的一位客户正在考虑将 TS3DV421用于他们的新产品。

 他们有以下问题。 您能回答客户的问题吗?

--------------------------------------------------

TS3DV421具有4组差分多路复用器。  

问题1. 可以像 TMDSCLK-/+一样交换 TMDSCLK+/-吗?  换言之,使用正(+)/负(-)终端交换是否没有问题?

问题2. TMDS 时钟是否可以输入到 TMDS0+/-或 TMDS1+/-或 TMDS2+/-、而不是 TMDSSCLK+/-?  使用是否没有问题?

问题3. 在 与 Q2相反的情况下, TMDS 数据是否可以输入到 TMDSCLK+/- 而不是 TMDSS+/-或 TMDS1+/-或 TMDS2+/-?  使用是否没有问题?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya-San

    为什么不使用 HD3SS215? 这是一个性能优于 TS3DV421的器件。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    我将询问客户为何决定使用 TSDV421并介绍 HD3SS215。
    但是、我是否可以让您对前面的问题做出回答、因为他们想要获得答案?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuya-San

    对于问题1、2和3、您可以交换通道和通道极性、但请确保输出遵循相同的通道和通道极性交换。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    此致、
    Kazuya Nakai。