Other Parts Discussed in Thread: TS3DV421, HD3SS215
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV421 主题中讨论的其他器件: HD3SS215
大家好。
我的一位客户正在考虑将 TS3DV421用于他们的新产品。
他们有以下问题。 您能回答客户的问题吗?
--------------------------------------------------
TS3DV421具有4组差分多路复用器。
问题1. 可以像 TMDSCLK-/+一样交换 TMDSCLK+/-吗? 换言之,使用正(+)/负(-)终端交换是否没有问题?
问题2. TMDS 时钟是否可以输入到 TMDS0+/-或 TMDS1+/-或 TMDS2+/-、而不是 TMDSSCLK+/-? 使用是否没有问题?
问题3. 在 与 Q2相反的情况下, TMDS 数据是否可以输入到 TMDSCLK+/- 而不是 TMDSS+/-或 TMDS1+/-或 TMDS2+/-? 使用是否没有问题?
非常感谢您的答复。
此致、
Kazuya Nakai。