This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:是否可以使用 TS3DV642制作一个 HDMI 1:2拼接器件?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/762707/ts3dv642-is-it-possible-to-make-a-hdmi-1-2-spliter-device-with-ts3dv642

器件型号:TS3DV642

您好 TI:

  我正在尝试制作一个 HDMI 1:2拼接器、该拼接器可以将1通道 HDMI 源(仅视频)拆分为2个通道的 HDMI 输出。 2个输出相互复制。 我刚找到 TI 支持 HDMI 视频开关的产品系列、但输出通道不能 同时打开。 这些是用于实现我的拼接器的任何方法吗?

  其中一个解决方案可能会解决这个问题。 采用两个 TS3DV642芯片、并使用通道 A 开启对每个芯片进行配置! 并连接每个输入通道(D0+/- D1+/-...)  HDMI 视频源。  

  我认为这在很大程度上取决于 芯片输入通道的特性。

  Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jie

    不幸的是,这不是我们目前能够支持的。

    谢谢
    David