Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DV642 您好 TI:
我正在尝试制作一个 HDMI 1:2拼接器、该拼接器可以将1通道 HDMI 源(仅视频)拆分为2个通道的 HDMI 输出。 2个输出相互复制。 我刚找到 TI 支持 HDMI 视频开关的产品系列、但输出通道不能 同时打开。 这些是用于实现我的拼接器的任何方法吗?
其中一个解决方案可能会解决这个问题。 采用两个 TS3DV642芯片、并使用通道 A 开启对每个芯片进行配置! 并连接每个输入通道(D0+/- D1+/-...) HDMI 视频源。
我认为这在很大程度上取决于 芯片输入通道的特性。
Tks