Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000, TS3DV642, TS5MP645
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DDR4000 主题中讨论的其他器件: TS3DV642、 TS5MP645
大家好、
我们的应用场景是、MCU 需要连接两个全功能 EMMC、需要开关开关、通道数大于8、带宽大于200MHz、电源电压为1.8V、电流选择是 TS3DDR4000和 TS3DV642? 哪一项更适合此应用?