This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR4000:用于两个 EMMC 的模拟开关

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000, TS3DV642, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/761273/ts3ddr4000-analog-switch-for-two-emmc

器件型号:TS3DDR4000
主题中讨论的其他器件: TS3DV642TS5MP645

大家好、

我们的应用场景是、MCU 需要连接两个全功能 EMMC、需要开关开关、通道数大于8、带宽大于200MHz、电源电压为1.8V、电流选择是 TS3DDR4000和 TS3DV642? 哪一项更适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我还可以提供 TS5MP645器件以及 TS3DDR4000和 TS3DV642。  TS5MP645可在1.8V 电源下运行、是这些器件中的唯一器件。    如果您可以更改电源轨、则应用中 TS3DV642和 TS3DDR4000之间的主要差异将是使用 QFN 或 BGA 的封装。  

    谢谢、

    Adam