This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:当使用具有3Mbps 的 UART 时、输入/输出信号保持高电平

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX1574, TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/775191/ts3a44159-input-output-signal-keep-high-when-using-uart-with-3mbps

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TMUX1574TS3A24159

尊敬的专家:

我们在 UART 接口中使用 TS3A44159。

它在使用230Kbps UART 信号时工作良好。 但当波特率高达3Mbps 时、输入和输出保持高电平。

随附的波形供您参考、期待您的反馈。(原理图与我们的 EVM 一样良好)  

谢谢!

3Mbps

230Kbps

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    TS3A44159具有35MHz 的带宽、足以支持3Mbps。  上面显示的示波器屏幕截图显示了将信号从 COM 传递到 NO 引脚的开关工作正常。  TS3A44159器件是一款无源 FET 开关、不能将总线保持在高电平、只需将信号从输入端传递到输出端即可。  

    您可以尝试查看开关是否存在问题的一个实验是移除开关并短接信号路径、以查看是否存在差异。  我怀疑信号路径上还有其他东西会将总线保持在高电平。  您是否有显示其他器件的系统原理图?  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我以前曾尝试过这种方法。 它可以正常工作、因为我们移除了开关和短信号路径。
    关于原理图、我想通过邮件与您进行讨论。
    谢谢!
    邮寄地址:benkuo@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ben、

    与开关组装时相比、移除开关时的波形看起来是什么?

    我目前看不到原理图有任何问题。

    哪个信号路径发出 DBG_UART_XX_1或 DBG_UART_XX_2?
    DBG_UART_XX 在何处连接?

    我还注意到 U604未连接外部振荡器、Vcc = 3V。 我认为 U604数据表中有一条注释、即 Vcc 必须大于4V 才能使用内部振荡器。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    我将与客户核实、并向您提供反馈。
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

             未连接模拟开关且 COM1和 NO1短接的波形。 UART 波特率:3Mbps

    问题出在 U610的信号路径引脚 No1、NC1、NO2、NC2、信号输入路径 COM1和 COM2来自 LTE 模块。当前不受控制的信号输入路径 COM3和 COM4。 (U609有相同的问题)。

    U603 FT232R 上的 VCC 由 USB VBUS 提供、电压为5V、可满足使用内部晶体的条件。

    电路原理图是否正确。 为什么它无法正常工作??

    谢谢!!

    Spencer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Spencer、

    感谢您提供更多信息。  

    在经过测试的电路板中、有多少电路板显示了这种行为?  

    使用新 IC 替代是否起作用?  将怀疑有问题的 IC 放在良好的电路板上是否会导致其发生故障?   

    TS3A44159器件是一款无源 FET 开关、其 NFET 与 PFET 并联。  该器件没有任何拉电流或灌电流能力、只需将一侧看到的任何电压传递到另一侧即可。  

    在本帖子的第一个图像中、您显示了 UART 通信的"意外行为"、但它确实显示了 TS3A44159的适当性能。  开关正在将信号从 COM 正确传递到 NO 侧、但恰好该信号为1.8V 直流电压。  

    1) 1)您确认交换机未损坏、因为通信以较低的通信速度工作

    2) 2)通过移除 TS3A44159并短接信号路径、您确认了通信路径以更高的速度工作

    3) 3)您确认控制逻辑已设置为将 COM 连接到正确的路径、方法是声明通信不能在 NC 或 NO 下工作

    我在信号路径上使用 TS3A44159进行测试与短接信号路径之间看到的区别是 TS3A44159具有串联电阻(Ron) 和并联电容(CIO 或 Con)、如下所示。  

    如果 TS3A44159的 RC 寄生影响您的数据、我希望看到具有舍入上升沿和下降沿的数据、但这里不是这样。  我不知道您是否具有电路板灵活性、但有一款具有较低电容的全新 TMUX1574器件。

    UART 是采用开漏还是推挽配置进行通信?  

    UART PHY 的驱动强度是否足以克服 TS3A44159 164pF、电路板电容和 Rx 电容?  

    UART PHY 上是否有超时功能

    我注意到还有另一个具有类似开关 TS3A24159的 UART 路径。  此路径是否有任何问题?  除了此 电路中的开关之外、还有什么区别?   

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与客户一起测试后、Rx 具有足够好的驱动能力来覆盖 TS3A4419的输入电容器。
    但 Tx 信号较差、导致信号通信错误。
    我是否可以向您学习如何通过外部电路提高驾驶能力? 也许可以添加上拉电阻器、或者您还有其他想法。
    我将同时向客户推广我们的 TMUX1574。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Whitney、

    您通过电子邮件向我提供的 Tx 具有寄存器设置、可提高驱动强度、这将有所帮助。 此外、TMUX1574是性能更高的器件、当信号链不是最佳时、它可能是一个很好的解决方案。

    谢谢、
    Adam