This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 16通道差分多路复用器

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, MUX507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/777656/16-channel-differential-multiplexer

主题中讨论的其他器件:TS5MP645MUX506MUX508MUX507

您好!

 我们目前正在使用来自 AD 的 ADG439FB、它是一款具有4个通道的差分多路复用器、我们正在寻找具有类似规格的16/8通道差分多路复用器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    您要连接到该设备的是什么?
    您是否需要故障保护?
    您需要什么电压来支持+/-15V?

    如果您在低电压(<5.5V)应用中工作、TS5MP645是一款10通道2:1器件。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    1) 1)我们将大约4-20mA 的电流输入连接到输入通道、

    2)是的、我们需要故障保护、

    3) 3)我们需要+/- 15V 的电压支持

    4) 4)我们正在寻找8/16通道差动多路复用器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    感谢您提供更多信息。  

    当您说8/16信道时、您的意思是8:1还是16:1?  

    由于您正在传递电流、您需要较低的 Rdson 器件、还是 ADG439器件的~100欧姆 Rdson 可接受?  

    目前、我们支持您的应用的最接近的器件是使用 TI.com 开关搜索工具找到的 MUX506或 MUX508。  我已将您的信息发送给我们的产品定义人员、他们正在努力扩展我们的交换机产品。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    是的、要求是8:1和16:1。

    低 Rdson 会更好。

    谢谢、

    Kiran。 A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    似乎 MUX507符合我们的要求、但只需确认即可。 MUX507是否在输入通道上具有过压和故障保护?

    谢谢、
    Kiran。 A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kiran、

    您可以看到、MUX507器件是类似版本、但不包含故障和过压保护功能。 我已将您的请求发送给 TI 开关产品定义者、以便他们知道有一个 MUX507等器件具有故障和过压保护功能、这对客户有好处。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您的支持、请您推荐一个外部故障保护机制、我们可以将其添加到 MAX507中。

    谢谢、

    Kiran。 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、

    MUX507产品页面包含一个名为技术文档的选项卡、您可以在其中找到与器件相关的其他信息。  我认为、标题为 "高压模拟多路复用 器的系统级保护"的主题是相关的。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢、这真的很有帮助。  

    为了进行确认、如果我们发送一个低电平"启用"引脚、所有开关将处于"打开"状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran、  

    正确、MUX507的真值表显示、当 EN 引脚为逻辑低电平时、所有通道将关闭或高阻抗。   

    谢谢、

    Adam