This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:TS3L501E 实现

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/777686/ts3l501e-ts3l501e-implementation

器件型号:TS3L501E

您好!

我有两个问题

  1. 如果此组件在 PHY 和变压器之间使用、或者可以在变压器和 RJ45连接器之间使用
  2. 此组件是否可用于 SFI 接口(1Gbps 基本 FX–1Gbps 光纤)

 

谢谢你

STA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    柏林

    只要信号的电压和带宽处于建议的运行条件内、TS3L501E 就可以针对任何协议在任何地方运行。   

    1) 1)我快速搜索了"TS3L501E 变压器"和 "TS3L501E RJ45"的开关论坛 、找到了许多有关此主题的文章。  您认为搜索 帖子有用吗?  

    \

    2) 2)要评估开关是否支持协议、您需要检查电压范围、如上所述、TS3L501E 不接受负电压。  接下来、您需要评估所需的每通道带宽。   我在此列表中未找到规格1Gbps 基本 FX、但它将说明如何计算  信号的每通道带宽。   

    例如、1000Base-T 在4对之间传输1Gbps 数据、这意味着250Mbps 数据  在每个通道之间传输。  接下来、每通道250Mbps 以每  Hz 4位信息进行编码。  这 意味着  通道的带宽为62.5MHz。

    通常、我们 建议选择 带宽为信号带宽3倍的开关、因此 对于 大多数系统而言、带宽大于187.5MHz 的开关应具有足够的裕度。    

    谢谢、

    Adam