Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, MUX508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4067 主题中讨论的其他器件: MUX508
你好!
最近、我一直在重新 设计一个旧项目。 以下是旧设计的原理图:
PR1和 PR2是电阻器阵列;输出进入缓冲放大器运算、输入"sign*"来自霍尔电流传感器。 缓冲器输出将由 ADC 转换器读取。
正如我说过的、我正在重新设计此电路、我所做的第一个更改是使用 CD74HC4067而不是 DG406。 现在、我正在考虑这个电阻器阵列、这是我的问题:我需要它们吗? SGN1-SGN16是模拟信号、使用它们看不到优势(但也看不到劣势)。 我在网上搜索,但我找不到一个真正的答案。 可以有人帮忙吗?