This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:输入上的下拉电阻器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/774867/cd74hc4067-pull-down-resistors-on-input

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件: MUX508

你好!

最近、我一直在重新 设计一个旧项目。 以下是旧设计的原理图:

PR1和 PR2是电阻器阵列;输出进入缓冲放大器运算、输入"sign*"来自霍尔电流传感器。 缓冲器输出将由 ADC 转换器读取。

正如我说过的、我正在重新设计此电路、我所做的第一个更改是使用 CD74HC4067而不是 DG406。 现在、我正在考虑这个电阻器阵列、这是我的问题:我需要它们吗? SGN1-SGN16是模拟信号、使用它们看不到优势(但也看不到劣势)。 我在网上搜索,但我找不到一个真正的答案。 可以有人帮忙吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    ADG406器件可支持宽电源电压范围、且在高于+/- 12V 的电路中。CD74HC4067不支持宽电压范围、仅支持高达6V 的单电源。要支持+/- 12V 电压、您需要使用 MUX508等器件。

    多路复用器是无源 FET 开关、不需要任何外部组件即可运行。 我认为您的电阻器阵列是下拉电阻器吗? 如果霍尔传感器不需要输出端的下拉电阻器、则信号开关不需要下拉电阻器。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adam!

    霍尔传感器的输出是0-5V 信号、因此我们不需要+-12V 电源、5V 电源就足够了(至少这是我认为的、在我测试时、我没有遇到任何与5V 单电源有关的问题)。