This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP645:支持的最大数据速率和视频分辨率是多少?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/776492/ts5mp645-what-s-the-maximum-datarate-and-video-resolution-supported

器件型号:TS5MP645
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

大家好、

TS5MP645支持的最大数据速率是多少?  在18bpp 色彩时、它是否支持60fps 4K 4096×2304分辨率?

谢谢!

许耀明  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我们通常建议每通道信号开关带宽为每通道数据速率的~1.5倍。  TS5MP645器件每通道的带宽为2GHz、这意味着它每通道支持~1.3Gbps。  

    以下是可用于计算视频数据速率的通用公式:

    总数据速率=[#活动水平像素+水平消隐] x [#活动垂直线+垂直消隐] x [帧速率] x [#位/像素]

    适合您的应用:

    总数据速率=[4096] x [2304] x [60] x [18]= 10.10 Gpbs

    CSI-2 D-PHY 接口支持多达4个并行通道、以传输10.10Gbps 的数据速率、因此每通道的数据速率为2.55Gbps。  

    根据数据速率的上述带宽建议、 2.55Gbps x (~1.5)=~3.8GHz。  

    我们建议使用带宽为3GHz 的 TS5MP646器件。  您可以在下面的眼图中看到它将支持2.5Gbps。

    谢谢、

    Adam