Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4066
尊敬的支持人员:
关于数据表第5页提到的电流特性、我们很难理解为什么25°C 时的值高于-40°C 至85 C 的值 这是错误吗?
您能否为3.3V 电源提供这些电流特性(或至少很少的数据)?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4066
尊敬的支持人员:
关于数据表第5页提到的电流特性、我们很难理解为什么25°C 时的值高于-40°C 至85 C 的值 这是错误吗?
您能否为3.3V 电源提供这些电流特性(或至少很少的数据)?
此致、
您好、TISL、
如果由于引脚上的电容器而导致泄漏是系统中的关键参数(采样保持应用?) 然后、您可能需要查看新 的 TMUX1111 器件。 此开关采用与 SN74HC4066相同的配置、但新型 TMUX1111 的泄漏电流要低得多(与 SN74HC4066上的 uA 相比、典型值为 PA、最大值为 nA)。
如果这对您的客户很重要、这可能会提高您的系统的性能。
我们将向您更新 SN74HC4066数据表的结果。