This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4066:温度范围内的数据表电流特性

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC4066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/772677/sn74hc4066-datasheet-current-characteristics-over-temperature

器件型号:SN74HC4066

尊敬的支持人员:

关于数据表第5页提到的电流特性、我们很难理解为什么25°C 时的值高于-40°C 至85 C 的值 这是错误吗?

您能否为3.3V 电源提供这些电流特性(或至少很少的数据)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    这在数据表中似乎是一个潜在错误。 我们将对此进行研究、并根据需要进行更新!

    泄漏电流是否是您的应用中的关键问题? 系统中多路复用器的输入和输出连接了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dakotah、

    实际上、客户将电容器连接到 A 输入端。 A 和 B 信号输入低于2V。

    C 输入为0-3.3V (LVTTL)

    等待您的反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TISL、

    如果由于引脚上的电容器而导致泄漏是系统中的关键参数(采样保持应用?) 然后、您可能需要查看新 的 TMUX1111 器件。 此开关采用与 SN74HC4066相同的配置、但新型 TMUX1111 的泄漏电流要低得多(与 SN74HC4066上的 uA 相比、典型值为 PA、最大值为 nA)。
    如果这对您的客户很重要、这可能会提高您的系统的性能。

    我们将向您更新 SN74HC4066数据表的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TISL、

    当它们从修订版本 G 更新为修订版本 H 时、这看起来像是一个排印错误。 在整个温度范围内、泄漏电流将高于25摄氏度  

      

    我已将此注释添加到数据表更新积压。  

    谢谢、

    Adam