Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A225E, TS3A227E, TS3A26746E
主题中讨论的其他器件: TS3A225E、 TS3A227E、 TS3A26746E
大家好、团队、
客户正在使用带 TS3A226AE 的常规模拟 USB-C 耳机、工作正常。 他们需要通过将耳机接收器模拟接地与耳机麦克风模拟接地分离来更改常规模拟 USB-C 耳机。 更改仅在耳机侧进行、以避免接收器和麦克风之间的串扰。
为此、客户需要将耳机接收器的模拟接地连接到 USB-C 数字接地。 TS3A 设计没有变化、耳机麦克风也没有变化(Ring2和 Sleeve 是相同的)。
现在的问题是设备无法切换到耳机模式。 到目前为止、软件似乎检测到 USB-C 耳机已插入、并对 HS_MIC (MICP)应用麦克风偏置、因为它们可以检测套管或/和 Ring2上的麦克风偏置。 这意味着 S1打开。 但是、由于 SLEEVE 和 RING2的电压/波形相同、FET1或 FET2似乎根本不导通。 这个问题似乎与 TS3A226AE 有关。 如果它可以自动切换 SLEEVE 和 RING2、那么它应该起作用、因为从麦克风点视图看、SLEEVE 和 RING2上没有变化。
您能不能帮助您了解一下可能会发生的情况吗?
谢谢、
Sepeedah