This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:分离耳机接地后、开关不工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A225E, TS3A227E, TS3A26746E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/770697/ts3a226ae-switch-not-working-after-splitting-headset-grounds

器件型号:TS3A226AE
主题中讨论的其他器件: TS3A225ETS3A227ETS3A26746E

大家好、团队、  

客户正在使用带 TS3A226AE 的常规模拟 USB-C 耳机、工作正常。 他们需要通过将耳机接收器模拟接地与耳机麦克风模拟接地分离来更改常规模拟 USB-C 耳机。  更改仅在耳机侧进行、以避免接收器和麦克风之间的串扰。

为此、客户需要将耳机接收器的模拟接地连接到 USB-C 数字接地。 TS3A 设计没有变化、耳机麦克风也没有变化(Ring2和 Sleeve 是相同的)。

现在的问题是设备无法切换到耳机模式。 到目前为止、软件似乎检测到 USB-C 耳机已插入、并对 HS_MIC (MICP)应用麦克风偏置、因为它们可以检测套管或/和 Ring2上的麦克风偏置。 这意味着 S1打开。 但是、由于 SLEEVE 和 RING2的电压/波形相同、FET1或 FET2似乎根本不导通。  这个问题似乎与 TS3A226AE 有关。 如果它可以自动切换 SLEEVE 和 RING2、那么它应该起作用、因为从麦克风点视图看、SLEEVE 和 RING2上没有变化。

您能不能帮助您了解一下可能会发生的情况吗?

谢谢、
Sepeedah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞佩达、

    1) 1)  您是否有耳机和 TS3A226AE 连接的图示或原理图?

    2) 2)耳机模式是什么意思?  另一个系统的状态是其切换的来源是什么?

    3) 3) TIP 到套管和 TIP 到环2的阻抗是多少?

    TS3A226AE 根据其在 TIP 到 SLEEVE 和 TIP 到 Ring2上看到的阻抗自动配置其内部开关矩阵。  本主题更详细地介绍了 TS3A226AE 如何决定如何配置其开关矩阵。  

    TS3A226AE 的行为与 TS5A225E 类似。  查看 TS3A225E 数据表寄存器映射、您可以看到该器件识别一系列电阻并为其分配寄存器值。  然后、该器件比较寄存器值以确定 TIP 到 SLEEVE (RSLEEVE)和 TIP 到环形2 (R2)的电阻是相互>、<或=。  

    如果您提到 R2 = 100k 欧姆、而 RSLEEVE = 102k 欧姆、则音频插孔器件将测量这些电阻、并将它们都放置在大于2800欧姆的桶中。 由于两个电阻将位于同一个电压桶中、因此音频插孔将确定电阻相等、并为将套管和环2接地的3极器件自行配置。

    如果您需要手动配置内部开关矩阵、则可以使用 TS3A225E 或通过 I2C 命令手动控制的新 TS3A227E。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:

    感谢您提供相关信息。 如果我的理解是正确的、那么如果我在接收器和麦克风之间分割接地、您的芯片将无法测量 Tip 和 Ring2或 Sleeve 之间的阻抗。 我不知道是否有适合我们的解决方案。

    我假设您使用来自引脚 MICP 到 S1、SLEEVE/RING2的麦克风偏置、以便为常规模拟耳机提供提示。 这样做的原因是因为麦克风接地和接收器(TIP)之间存在公共接地(SLEEVE 或 RING2)、因此有一个环路来测量 TIP 和 SLEEVE/RING2之间的阻抗。 如果没有公共接地(唯一的公共接地是通过系统接地而不是在耳机上)、则耳机点视图中的 TIP 和 SLEEVE/RING2之间没有环路、除非您可以使用系统接地 (您必须将 FET1或 FET2作为环路打开、以测量 TIP 和 SLEEVE/RING2之间的阻抗。

    我还阅读 TS3A225E 数据表、了解是否可以手动切换 S1和 FET1/FET2。 但是、它仍需要通过相同的阻抗测量、这将不起作用。 因此、到目前为止、我没有看到任何解决方案。

    如果我的理解有误或您有不同的想法、请告诉我。

    谢谢、

    TJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ、

    正确答案耳机需要为音频插孔开关器件提供相同的接地路径、以进行阻抗测量、这 正是它自动 定位接地和麦克风节点的方式。

    如果您不需要自动检测麦克风和地线、则可以使用 TS3A225E 和 TS3A227E 的手动控制功能。

    另一个您可以尝试的选择是使用一个简单的交叉点开关、例如 TS3A26746E、您可以使用 GPIO 信号来切换开关状态。  

    谢谢、

    Adam