Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121
主题中讨论的其他器件:TMUX6121
在新设计中、我需要尽可能减少关断状态泄漏。 TMUX61xx 系列看起来非常好。 实际上、我计划使用 TMUX6121、但在创建此线程时无法识别该 PN。
在数据表中、+/-15V 双电源的泄漏电流在开关上为20V。 在我的应用中、我将具有+/-5双电源、开关两端为2.5V、一侧为0V、另一侧为2.5V。
我可以在应用中实现更低的泄漏电流吗? 降低多少?
此外、数据表未提供+/-5V 电源的导通电阻。 从图中可以看出、导通电阻随着电源电压的降低而增大。 您能不能告诉我导通电阻会是多少? 当开关关闭时、漏极和源极都将为0V。
谢谢、
Richard