This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6111:减少关断状态泄漏

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/770306/tmux6111-reducing-off-state-leakage

器件型号:TMUX6111
主题中讨论的其他器件:TMUX6121

在新设计中、我需要尽可能减少关断状态泄漏。  TMUX61xx 系列看起来非常好。  实际上、我计划使用 TMUX6121、但在创建此线程时无法识别该 PN。

在数据表中、+/-15V 双电源的泄漏电流在开关上为20V。  在我的应用中、我将具有+/-5双电源、开关两端为2.5V、一侧为0V、另一侧为2.5V。

我可以在应用中实现更低的泄漏电流吗?  降低多少?

此外、数据表未提供+/-5V 电源的导通电阻。  从图中可以看出、导通电阻随着电源电压的降低而增大。  您能不能告诉我导通电阻会是多少?  当开关关闭时、漏极和源极都将为0V。

谢谢、

Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、
    以下数据是使用 TMUX6121样片在+/- 5V 双电源下获取的:

    参数

    测试条件

    最小

    最大

    和功能

    为_off

    Vs=4V/-4V、Vd=4V/-4V

    0.005%

    0.007.

    不适用

    ID_OFF

    Vs=4V/-4V、Vd=4V/-4V

    0.0018

    0.0037.

    不适用

    Ron

    Vs=4V/-4V、Is=1mA

    197

    222.

    电阻

    您的应用场景是什么?为什么断开泄漏是您设计中的主要关注点?

    此致、
    海伦