This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCD 传感器模拟开关

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/769271/ccd-sensor-analog-switches

主题中讨论的其他器件:TMUX6121

我正在支持一个竞争对手器件(模拟开关)已停产的项目、并尝试查看我们是否有合适的器件可供提出。

应用是 CCD 摄像机、要求如下:

  • /12V 范围
  • 与温度相比、"导通电阻"非常稳定。
  • 所需的双通道(可通过单个或两个部分实现)
  • 低于10pF 的输入阻抗(关键规格)

想知道我们是否有值得推荐的合适器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    您是否具有停产器件的器件型号?  

    我不熟悉 CCD 摄像头电路。  您要连接到交换机的是什么?

    您可以使用 TI.com 上的开关选择工具 来滤除具有双电源的2通道器件、并对输入电容进行排序。  您对 TMUX6121有何看法?  

    谢谢、

    Adam