Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74CB3T3384, LSF0108, SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件:TXB0108、 LSF0108、 SN74LVC8T245
您好、先生、
我们迫切需要具有8个输入/输出的3V 至5V 电平转换器件。
SN74CB3T3384PWR 器件在上述应用(3V 电源输入、VCC)中看起来正常。
我们需要双向电平转换、而单侧器件可以接受最大值 电压最高可达3.15V、否则可能会损坏。 另一个侧器件以5V 电压运行、因此我们需要3V 至5V 电平转换。
TXB0108对我们来说是一个很好的解决方案、但它是双电源、当以3V 作为 VCCA 运行时、TPD 为4ns。 但我们不能在这方面妥协。 \
因此、请支持我们解决此问题、我们可以使用部件 SN74CB3T3384PWR 来解决此问题。
谢谢、此致、
Remya