This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3384:3V 至5V 电平转换

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74CB3T3384, LSF0108, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800847/sn74cb3t3384-3v-to-5v-level-conversion

器件型号:SN74CB3T3384
主题中讨论的其他器件:TXB0108LSF0108SN74LVC8T245

您好、先生、

我们迫切需要具有8个输入/输出的3V 至5V 电平转换器件。

SN74CB3T3384PWR 器件在上述应用(3V 电源输入、VCC)中看起来正常。

我们需要双向电平转换、而单侧器件可以接受最大值 电压最高可达3.15V、否则可能会损坏。 另一个侧器件以5V 电压运行、因此我们需要3V 至5V 电平转换。

TXB0108对我们来说是一个很好的解决方案、但它是双电源、当以3V 作为 VCCA 运行时、TPD 为4ns。 但我们不能在这方面妥协。 \

因此、请支持我们解决此问题、我们可以使用部件 SN74CB3T3384PWR 来解决此问题。

谢谢、此致、

Remya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Remya、

    SN74CBT3T3384器件部分依赖于内部 NFET VT 将信号钳制到 Vcc。 这就是将5V 信号放置在开关一侧的方法、即在另一侧仅为3V。 为了使情况相反、您需要在开关的一侧上拉至5V、因为如果将3V 放置在开关的一侧、则另一侧仅显示3V。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您发送邮件。 我知道输出电压被钳位到3V 器件,但请告诉我信号输出电平(3V+/-)的容差,这样我就可以检查该电压电平不会损坏3V 器件输入引脚。

    我的器件的5V 侧(作为输入时)需要2.4V 的 VIHmin 和0.6V 的 VILmax、3V 的输出将满足此条件。 请确认。

    因此、在上述情况下、不需要上拉至5V。 请改正我的问题。

    当输出5V 侧时、VOHmin 为4.6V、VOLmax 为0.4V、SN74CB3T3384可以正确接受该电压。 \

    谢谢、此致、

    Remya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remya、

    我知道输出电压被钳位到3V 器件,但请告诉我信号输出电平(3V+/-)的容差,这样我就可以检查该电压电平不会损坏3V 器件输入引脚。

    我不确定输出的容差、因为数据表中未说明该容差。 由于这是一个较旧的器件、此数据可能不可用、但我可以在下周尝试挖掘一些存档。

    Vcc = 5V 时、输入和输出电压关系如下图所示

    我的器件的5V 侧(作为输入时)需要2.4V 的 VIHmin 和0.6V 的 VILmax、3V 的输出将满足此条件。 请确认。

    如上所示、当 Vcc = 3V 时、在输入端放置3V 电压将导致输出端的电压略低于3V。

    因此、在上述情况下、不需要上拉至5V。 请改正我的问题。

    如果 VIH MIN 为2.4V、则无需上拉、因为输出电压将高于2.4V

    当输出5V 侧时、VOHmin 为4.6V、VOLmax 为0.4V、SN74CB3T3384可以正确接受该电压。

    是的、SN74CB3T3384可以接受0至5.5V 的信号

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Remya、

    我找不到任何旧数据。 您还有其他问题可以帮助您完成项目吗?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您提供相关信息。

    我能否将 LSF0108器件用于我的电平转换要求?

    我是否需要在转换器的两侧使用上拉电阻器?

    由于我需要双向电平转换、因此需要实施任何额外的方向控制机制、请澄清。

    (注意:我的输出是电平转换器两端的推挽输出。)

    谢谢、

    Remya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Remya、

    LSF0108可用于此应用、但如果您不需要自动双向(在这里看起来不像您在这里所做的那样)、您也可以使用 SN74LVC8T245等器件。

    如果您想使用 LSF 器件、请随时观看这些培训视频、以帮助您快速入门:

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family