Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TMUX1574, TXB0104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574 主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3257、 TXB0104
大家好、
我需要3.3V 输入和1.8V 输出
SPI 多路复用器 IC (具有电压电平转换功能的4位2选1 FET 多路复用器/多路解复用器)
SN74CB3Q3257与之类似、但我需要1.8V 电压。
TMUX1574能否执行该功能? 或者什么是推荐器件?