This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:该部件内部是否具有电平转换器功能?

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TMUX1574, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/804363/tmux1574-do-this-part-have-level-shifter-function-inside

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q3257TXB0104

大家好、

我需要3.3V 输入和1.8V 输出

 SPI 多路复用器 IC (具有电压电平转换功能的4位2选1 FET 多路复用器/多路解复用器)

SN74CB3Q3257与之类似、但我需要1.8V 电压。

TMUX1574能否执行该功能? 或者什么是推荐器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、

    我不知道可以进行2:1开关和电平转换的器件。 您需要将 TMUX1574与 TXB0104等电平转换器配合使用。

    谢谢、
    Adam