This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:数据表不一致??

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/802852/cd74hc4051-datasheet-inconsistency

器件型号:CD74HC4051

您好!

我正在寻找并研究您的各种模拟多路复用器/多路信号分离器产品。 我的 Arduino 项目需要一个。 我遇到 了 CD74HC4051器件(可在 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4051.pdf 上找到 )。  

我只是不明白为什么 VEE 的最小值等于0V、最大值为-6.0V? 不应该是:最小值=-6.0V,最大值= 0V? 同样、如果给定 VEE、[-6、0]的值、我认为您无法构建图1中所示的图形。 也就是说 、VCC - VEE 等于2时、VCC 的唯一有效值为2。 简而言之、 图1和图2相互矛盾。  

请就此问题向我进行教育。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe、

    您可以考虑建议的工作条件表、其中说明了不同电源引脚之间的最大和最小电势差。  该器件的电压差不能超过10V、但您可以使用非对称双电源轨将该10V 进行拆分。  此外、任何一个电源轨与接地之间的电压差都不能超过6V。  例如、Vcc 上可以有2V、Vee 上可以有-8V、Vcc 上可以有6个、Vee 上可以有-4个。  此外、您还需要器件上至少有2V 的电压差才能运行。

     您需要什么来连接 Arduino?  电压范围、电流和信号 带宽是多少?

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Adam 的即时回复。

    我当然明白了你的观点。 但是、我仍然不同意数字是如何标记的以及图形是如何构建的(如果我没有误认为我的 Analytic Geometry 和 Calculus)。 无论如何,我会进一步调查这件事。

    您提到过、我可以使用不对称的双电源轨。 这是否意味着我可以将 GND 转移到另一个电平?

    例如:(I)将 VCC 电源设置为+6.0V、并将 VEE 设置为-4.0V
    (II)强制+1.0V 至 GND 引脚。

    在该设置下、我相信可以控制10 (10)伏特峰间非对称最大模拟信号。 这种方法是否合乎逻辑、是否使器件正常工作?

    请就此作出答复。 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abe、

    您可以在任何电路中始终移动接地端、但需要格外小心、不要通过移动基准来违反任何规定。  例如、对于这个特定的 IC、让我们获取逻辑控制规格 VIH 和 VIL。  这些值是以接地为基准指定的、您需要相应地调整您的系统。  因此、我们不建议对您的电路基准进行转换、因为很难跟踪所有结果。

    您尝试通过开关传递哪些信号?  您在器件的两侧连接了什么?  您是否有标有电压轨和信号摆幅的图或原理图?

    Adam