Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051
您好!
我正在寻找并研究您的各种模拟多路复用器/多路信号分离器产品。 我的 Arduino 项目需要一个。 我遇到 了 CD74HC4051器件(可在 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd74hc4051.pdf 上找到 )。
我只是不明白为什么 VEE 的最小值等于0V、最大值为-6.0V? 不应该是:最小值=-6.0V,最大值= 0V? 同样、如果给定 VEE、[-6、0]的值、我认为您无法构建图1中所示的图形。 也就是说 、VCC - VEE 等于2时、VCC 的唯一有效值为2。 简而言之、 图1和图2相互矛盾。
请就此问题向我进行教育。 谢谢你。