This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16233:采用非 BGA 封装的轨到轨5V 多路复用

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233, TS5MP645, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800618/sn74cbt16233-rail-to-rail-5v-multiplexing-in-a-non-bga-package

器件型号:SN74CBT16233
主题中讨论的其他器件: TS5MP645TMUX1574

您好!

我正在尝试将32个模拟电压信号多路复用到16路输出。 我需要5V 轨到轨输出、以便不会丢失输出范围。 最后、我需要将其放入具有可访问引脚的封装中以进行调试。

我第一次尝试使用 SN74CBT16233、它将所有通道都放置在一个方便的封装中、但具有规格表中未提供的压降 VT。  

讨论该问题的该产品的论坛提供了两种轨到轨选择、但第一种是最大3.3V、第二种是 BGA 封装。  

除了 TS5MP645、是否有人推荐具有轨到轨支持的5V 多路复用器?

谢谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我使用 了开关搜索工具 、针对配置2:1、Vdd >5V 进行了筛选、封装组不是 DSBGA、并按通道数从最小到最大排序。  如上所述、SN74CBTXXXX 器件是单个 NFET、VT 约为1伏、因此您不会实现轨到轨运行。  下一个最大的通道数是 TMUX1574。  您可以使用4个 TMUX1574器件来满足您的16通道需求。

    谢谢、

    Adam